Inductores
Los inductores desempeñan un papel crucial en usos de la electrónica. Como uno de los bloques de edificio vitales para los circuitos eléctricos, los inductores se utilizan en una variedad amplia de lugares. De encender los motores y de accionar los motores a entregar energía a su hogar.
Si usted está buscando para inductores eléctricos convenientes, usted encontrará lo que usted necesita aquí en RS. Almacenamos una variedad amplia de diversos inductores, incluyendo los inductores de la base de hierro y los inductores de la estrangulación, para ayudarle a construir el circuito eléctrico que usted necesita.
Leído encendido para descubrir más sobre los inductores eléctricos y sus aplicaciones.
¿Cuáles son inductores?
Los inductores son los componentes pasivos que almacenan energía en un campo magnético cuando una corriente eléctrica se pasa a través de ella. Designado a menudo una bobina, un reactor, o una estrangulación, un inductor consiste en generalmente un alambre aislado que se ha herido en una bobina.
Algunos tipos de inductores apoyan simplemente su propia estructura. Lo más comúnmente posible sin embargo, la bobina de un inductor se hiere alrededor de una base. Típicamente, estos corazones se fabrican en el hierro debido a sus capacidades magnéticas, ayudando a la base apoyan el campo magnético.
¿Cómo los inductores funcionan?
Los inductores funcionan almacenando y lanzando corrientes eléctricas vía un campo magnético. Cuando una corriente se pasa a través de un inductor, la energía crea un campo magnético vía firmemente la bobina de la herida del alambre. Esta energía puede entonces ser lanzada rápidamente cuando es necesaria para guardar fluir actual eléctrico.
Junto a los condensadores y a los resistores, los inductores eléctricos son uno de los tres elementos lineares pasivos principales que componen los circuitos electrónicos. Lo más frecuentemente se utilizan en electrónica de la corriente alterna (CA).
Cuando está utilizado en el equipo electrónico que utiliza la CA y C.C. (corriente directa), CA del bloque de los inductores de modo que la C.C. pueda pasar más libremente a través del circuito. Estos tipos de inductores se llaman los inductores de la estrangulación.
Los inductores electrónicos también se utilizan en filtros para separar diversas señales de la radiofrecuencia. Cuando están utilizados en circuitos templados, los inductores eléctricos se pueden utilizar para templar la radio y receptores de la TV.
¿Dónde se utilizan los inductores?
Como uno de los componentes pasivos centrales en un circuito, el uso de inductores puede ser eficaz en una variedad amplia de electrónica. Lo más extensivamente posible, los inductores se utilizan en circuitos eléctricos análogos y para los dispositivos del proceso de señal.
Los usos de inductores varían en gama, pero algunos usos comunes se enumeran abajo:
- Filters: Cuando están utilizados con los resistores y los condensadores, los inductores se convierten en filtros útiles para la electrónica del proceso de señal.
- Sensors: Los inductores pueden detectar campos magnéticos de la energía de una distancia. Esto los ha hecho perfectos para la tecnología de sensor sin contacto.
- Motors: Usar la fuerza magnética se aplicó a los inductores, energía eléctrica de la vuelta inductiva de los motores en energía mecánica.
¿Cuáles son los diversos tipos de inductores?
Hay varios diversos tipos de los inductores que usted puede elegir de, cada uno con una función única. Incluyendo el aire o base de cerámica, ferrita, e inductores de la energía del hierro, aquí algunos ejemplos de inductores eléctricos:
inductores de la base de Ceramic: Se refiere a menudo como inductores del aire-corazón, de cerámica uno de los corazones mas comunes usados para un inductor. Su capacidad de soportar una gama de las temperaturas de la inducción le hace una opción estable de la base.
base inductors de Iron: Ideal para los circuitos del bajo-espacio, inductores de la base de hierro tenga un valor de alta potencia y de la alto-inductancia. Se utilizan sobre todo en el equipo audio. Sin embargo, los inductores de la base de hierro tienen muy pocos tipos del uso en comparación con otros inductores.
inductores de la base de Ferrite: Designado a menudo el material ferromagnético, la ferrita exhibe características magnéticas a través de una estructura cristalina integrada por un óxido de metal mezclado del hierro y de otros elementos. Los inductores de la base de la ferrita tienen una tarifa muy alta de la inductancia comparada con los inductores de cerámica de la base.
Porqué elija RS para comprar sus inductores
En RS, nosotros Inventario una gama de los inductores para la venta que se diseñan para ayudarle a construir sus circuitos electrónicos. Si usted necesita diversos tipos de inductores para un proyecto en grande o un inductor simple de la estrangulación, usted encontrará que somos un líder de industria en inductores que proveen a través de Norteamérica.
Si usted tiene cualquier pregunta, nuestro equipo puede ayudar. Contact us y nosotros puede dirigirle a través de nuestra gama de producto y ayudarle a hacer la opción derecha. Usted puede también encontrar consejo en nuestro expert hub contento.